Dans cet article
ERIKS raccorde facilement les conteneurs IBC aux tuyaux pour un acteur international de la chimie fine
Le raccordement des conteneurs IBC et des tuyaux peut se faire de multiples façons, mais toutes les méthodes ne garantissent pas la sécurité et la facilité d’utilisation. Notre client, un fabricant de produits chimiques finis, souhaitait améliorer le raccordement entre ses conteneurs IBC et ses tuyaux, et a ainsi fait appel à ERIKS. Découvrez comment notre raccordement Cam&Groove sur mesure assure une meilleure sécurité sur les lignes de production, des temps de rééquipement des raccordements courts et une grande satisfaction des opérateurs.
        
    Le client
Notre client est un fabricant allemand de produits chimiques finis disposant de plusieurs sites dans le monde, dont le plus important est situé à Anvers. L’établissement belge affiche plus de 50 ans d’expérience dans la fabrication de produits finis de haute qualité sur mesure notamment pour l’industrie de la fibre de papier, de l’agriculture, de l’automobile et de la construction.
Le défi
Le fabricant de produits chimiques utilisait un raccord de tuyaux encombrant (+/- 50 cm) pour relier un conteneur IBC et un tuyau fixe avec un raccord à bride. Le problème ? Le diamètre du raccord du conteneur IBC était différent de celui du tuyau fixe, ce qui nécessitait l’utilisation d’un raccord supplémentaire pour relier le conteneur et le tuyau. Bien que la qualité du produit n’ait jamais été affectée par le caractère provisoire de la solution, le fabricant de produits chimiques souhaitait optimiser la solution encombrante et peu pratique. Il a été demandé à ERIKS de trouver une solution étanche et facile à entretenir.
La solution
Ce client nous a contacté pour nous demander de leur fournir un raccord étanche et facile à assembler pour les conteneurs IBC. Nous préférons connaître l’état de la situation avant de commencer le travail et nous nous sommes donc rendus sur le site de production analyser la situation. Après un examen approfondi, nos experts en raccordement ont proposé un raccordement à came et à rainure sur mesure (raccordement Cam & Groove) qui prend peu de place, qui est très résistant aux fuites et qui peut être attaché et détaché sans outil. Après une période d’essai réussie avec une seule pièce, notre solution a été étendue à trois applications différentes. La simplicité de la solution a satisfait le client et sera également utilisée dans des installations similaires avec des conteneurs IBC dans l’usine de production chimique dans un avenir proche.
        
    Le résultat
Le raccord de réduction sur mesure, qui permet de relier un raccord Cam & Groove à un raccord à bride de diamètre différent, est compact en volume et facile à (dé)monter. Celui-ci permet d’assurer une meilleure sécurité sur le lieu de travail, une plus grande efficacité du service de production et une meilleure ergonomie pour les opérateurs.
Un autre avantage de cette solution est qu'elle rationalise l'ensemble du processus, ce qui donne une impression de professionnalisme aux clients qui visitent le site. Par analogie, ERIKS peut aider d'autres environnements de production, dans l'industrie chimique ou ailleurs, à remplacer des dispositifs de raccordement encombrants, longs et peu sûrs. Plus de simplicité pour plus d’efficacité, telle est notre devise !
Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.